This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610未对无电电池充电(0V)

Guru**** 2412950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942025/bq24610-bq24610-not-charging-dead-battery-0v

器件型号:BQ24610

您好!

我们在项目中使用 BQ24610为7.7V 锂离子电池充电。  

最近、由于应用的原因电池电量耗尽至0V、 当我们重新连接交流适配器时、电池充电未发生。 当我们使用电流探头测量预充电电流时,我们观察到预充电电流为0 。 在此设计中、预充电电流设置为150mA。  

这里有什么问题? 请建议

谢谢、此致、

Muthu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muthu,

      当 VBAT = 0V 并且您观察到没有电荷时、您能否通过插入和插入适配器来切换 CE 引脚以及进行 POR? 您能否在不使用真实电池的情况下模拟此场景、并计算您看到正在充电的 VFB 电压?

    将真实的锂离子电池放电到如此低的水平是危险的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    感谢您的回复。

    是的、当 VBAT = 0V 时、我们观察到无电荷。

    您能告诉我们如何在不使用真实电池的情况下模拟 BQ24610吗? 我已经在论坛中阅读了其中一个主题、即需要双向电源。 我是否应该在双向电源中设置0V?

    谢谢、此致、

    Muthu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muthu,

      是的、使用双向电流源表(我们使用 KE24xx)和大容量电容(100mF)模拟可灌/拉电流的双象限电池。 在上设置0V 将模拟0V 电池。 但是、由于电池化学成分是锂离子电池、因此深度放电过低非常危险、因为 锂离子电池在过度放电时会严重膨胀。 您的系统设计是否允许锂离子电池放电至如此低的原因?