This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/BQ24650:如何从不终止充电过程

Guru**** 2539770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942743/webench-tools-bq24650-how-to-never-terminate-charging-process

器件型号:BQ24650

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我计划在太阳能电池充电应用中使用 BQ、在该应用中、我始终希望充电器启用、从不终止、永不超时。 此器件能否以这种方式工作? 如果是、应应用什么配置?

 

提前感谢您。

 

此致、

Ozhen Minashy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozhen、

     将 TERM_EN 连接到 GND 以禁用终端。 预充电30分钟安全计时器(如果 VFB 在30分钟内未超过 VLOWV)已内置、无法禁用。 唯一的方法是切换 MPPSET 或让一个 POR 来复位定时器并开始一个新的充电周期。 此部件没有快速充电安全计时器。