This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2511:三星平板电脑的充电电流限制为100mA

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942422/tps2511-charge-current-to-samsung-tablet-limited-to-100ma

器件型号:TPS2511

您好!

我有一个 TPS2511电路、用于为较新的 Samsung Tab A 平板电脑(T510系列)充电、但充电电流永远不会达到100mA。  电路是否有问题、或者选项卡是否是如此之新、以至于它无法识别任何传统握手协议?

我将附上原理图的屏幕截图和一个波形、其中显示了插入电缆时的 D+和 D-信号。  限流电阻器设置为44.2K、因此它应该能够提供1.2A 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意: 我还尝试将 D+/D-换用10W 配置、并获得相同的100mA 充电电流。

    此外、电池电量仅为35%左右、因此我预计充电电流应超过100mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将此问题指派给相关专家、他们将很快返回给您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    您的电流限制设置为1.1A、因此在10W 应用中、充电电流将受到限流电阻器的限制。 您能否尝试将该电阻器 R1更改为16.9k? 此外、您能否尝试使用不同的充电设备来查看您是否看到相同的结果?

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    我会尝试这个。  但为什么我看到的电流是100mA 而不是1.1A?

    James。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我想我知道这里发生了什么。  USB 电压下降太大。  首先、我使用的 USB 适配器电压有点低、我有一根额外的 USB 电缆、其中的 VUSB 线路被切断、通过电流表。  我更改了设置以不需要该设置、并使用实验室电源供电、我可以在实验室电源中设置电压并直接读取电流。

    现在、我看到由于平板电脑充电而增加了1A 电流。  平板电脑连接器处的电压为4.98V。  如果我对电源进行升压、使连接器上的电压为5.25V、则充电电流仍为1A。

    我将其接线、R1 = 16.5K (库存中最接近的一个)、并以10W 的功率接线。  我希望看到更多电流。

    谢谢、

    James。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在上述设置下、我拔下平板电脑并重新插上电源、现在电流为1.3A。  我想它需要再次通过该协议来利用5.25V 的更高电压。

    但是、对于16.5K、我预计它将需要高达3A 的电流?  我想、在我们的情况下这无关紧要、因为我们的限值为1.2A、但我想了解为什么我们不得到3A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、另一个步骤。 我提高了电源上的电流限制、获得了1.4A 左右的更多电流。  1.4A @ 5.25V = 7.35W。  仍然不是10W。

    将我的电路重新设置为5W 行为、因为这符合我们的功率预算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我使用5W 配置进行布线并将 R (LIM)设置为52.3K、现在充电电流为~0.99A。  因此、它的运行方式符合我的预期。  不太确定如何解释上述某些行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我很高兴您能够解决您的一些问题。 我要提到的一点是、从示波器捕获来看、您好像在 DCP 中。 当您将分频器2 (10W)作为选项进行硬件设置时、您连接的平板电脑似乎正在协商 DCP。 在这种情况下、DCP 电流限制为1.5A、如下所示:

    如果是这种情况、则该特定平板电脑的最大电流为1.5A。 检查平板电脑是否可以支持 Divider 2、然后返回给我、我们将在那里进行调试。  

    此致、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    这就是它的原因。  是的、我有一个 DCP 配置。  我现在只需要1A 的电流、  我只是想知道、当 RLIM 被相应地设置时、为什么我没有获得3A。  这就是它的原因。

    我始终倾向于理解芯片的行为方式、即使我不使用该模式。  它让我更有信心,它将按照我认为的方式行事:)

    James。