This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40305:适用于恒流应用的输出精度

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40305, TPS40303, TPS62130, TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939542/tps40305-output-accuracy-for-constant-current-application

器件型号:TPS40305
主题中讨论的其他器件: TPS40303TPS62130TPS82130

您好-  

我有一个设计使用配置为反馈调节恒流配置的 TPS40305、为 LED 提供26A 电流。 此设计已经过类似的调整、可为更小的 LED 提供2A 电流、但现在我想知道 TPS40303具有更低的开关频率、是否是更精确的电流调节的更好选择?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      2A 应用的控制器无疑是一种超性能。 电流调节精度不是开关频率的函数、而是取决于控制器的总体精度。 应用的输入电压是多少?串联/并联 LED 的数量是多少?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压为12V、一个二极管。 正向电压典型值为3.6V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    精度是您的设计中最重要的考虑因素吗? 正如 Gerold 提到的、对于2A、单个3.6V 二极管、控制器看起来像是过压。 如果解决方案尺寸很重要、您可能可以为此应用使用 TPS62130或 TPS82130 (集成模块)、如 本应用手册中所述

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须充分发挥 TPS40305、04或03的性能。 根据 John Tucker 在德州仪器应用手册"了解直流/直流降压转换器的输出电压限制" slyt293.pdf 中的公式4和5、我问03是否是更好的选择

    www.ti.com/.../slyt293.pdf

    我查看了公式4、并认为最小输出电压取决于频率、因此 TPS40303比 TPS40305更好。 对于所有三个芯片、Ton Min 也是一样的。 电压的上限与频率无关。 Dmax 比03与05高5%、但我更担心低端  我还没有弄清楚03 vs 05的影响、因为我要做恒定电流与恒定电压、但论坛上的某个人可能会帮助解决这个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    我可能不理解你的关切的依据。 由于二极管上的输入电压为12V、输出大于~3.6V、即使在 TPS40305的1.2MHz 开关频率下、您也将远离70ns 的最短可控导通时间。 换而言之、假设12V 电源容差为+20%或最大值为14.4V、您仍然可以获得1.39V 的最小输出电压(=70ns * 12V * 1.2 * 1.38MHz、其中1.38MHz 是 TPS40305 1.2MHz 频率的最大容差)。 这远低于 LED 的预期典型3.6V 正向电压。

    如果我误解了您的疑虑、请告诉我。

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      如果您对此主题还有其他疑问、能否告知我们?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一切都设置好了