This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23525:在输入电源出现故障时使用大容量电容器

Guru**** 2383510 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23525
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942499/tps23525-bulk-capacitor-incase-of-input-power-fail

器件型号:TPS23525

您好!

在发生电源故障的情况下、TPS23525可以使用大容量电容器在一定的时间内为负载供电。 此图可在设计计算器 Excel 工作表 (欠压部分)中看到。 取消隐藏用于后台计算的工作表后、我找不到有关 Cbulk 的任何计算。 我想知道如何确定在发生电源故障时为负载供电的 CBULK 值。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sriman、

    请使用以下表达式

    CBULK >(2*pload*THOLD)/(Vnom^2 - Vmin^2)

    Pload 是您需要支持间隔保持的功率量。  

    Vnom 是标称工作电压、Vmin 是您在电源故障期间需要保持的最小输出电压

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据上述公式、我得到的 Cbulk 为3.49mF、这将占用 PCB 上的更多面积。 对此有任何建议吗? 此外,它们如何将限流电阻器定义为100欧姆?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sriman、

    CBULK 是负载功率和保持的函数。 一个选项是减少 Cbulk、即在"Thold"间隔期间禁用非关键负载。  

    关于限流电阻器.... 较高的限流电阻器值(例如100欧姆)有助于在并联路径中选择小型 FET。 选择的方法是在通过它的浪涌电流与串联 FET 尺寸之间进行折衷、以处理对 CBULK 充电期间的应力。

    此致、Rakesh