请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24296 大家好、团队成员
我遇到了客户的问题。
当电池充电终止在4.2V 时、如果客户移除了 USB Vbus 输入、VSYS 将在~0.1mS 时下降大约0.23V、然后恢复。
但有一个 PMIC 连接到 VSYS、PMIC 的输出有较大的压降、这可能会使 CPU 复位。
客户希望了解当移除 VBUS 但 Q4通过充电终止被禁用时、充电器设计为响应的步骤。
当 VBUS 被移除时、重新打开 Q4的时间响应是多少?