This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296:删除 VBUS 后 VSYS 下拉

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942375/bq24296-vsys-drop-down-after-vbus-removed

器件型号:BQ24296

大家好、团队成员

我遇到了客户的问题。

当电池充电终止在4.2V 时、如果客户移除了 USB Vbus 输入、VSYS 将在~0.1mS 时下降大约0.23V、然后恢复。

但有一个 PMIC 连接到 VSYS、PMIC 的输出有较大的压降、这可能会使 CPU 复位。

客户希望了解当移除 VBUS 但 Q4通过充电终止被禁用时、充电器设计为响应的步骤。

当 VBUS 被移除时、重新打开 Q4的时间响应是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    发生该行为时、SYS 负载电流是多少?

    谢谢、

    宁。