This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:UCC3895 -电源变压器配置

Guru**** 2560730 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3895, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942468/ucc3895-ucc3895---power-transformer-configuration

器件型号:UCC3895
主题中讨论的其他器件: UCC28951

您好!

我们处于10kW 直流/直流转换器的开发阶段。 选择的 PWM IC 为 UCC3895。 根据该设计、有三个用于电力传输的电源变压器。 每个变压器占总功率的1/3。 变压器配置如下....

主节点以串联方式连接,辅助节点以并联方式连接...它的配置是否正确?

谢谢、此致

saneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有看到随附的原理图、但看到设计采用 LLC、在初级上串联多达4个变压器、并联输出以共享电流、并且工作正常。  因此、可以使用 PSFB。  以下链接将为您提供使用类似技术的 LLC 参考设计。  请注意、我不建议您将 LLC 用于高功率应用。  这只是为了证明您尝试做的事情应该是可能的。

    当 PSFB 脱离续流时、我确实有一个问题、这通常是谐振电感器 LS 和初级磁化电感器 LPM 之间的差异。  为了防止 FET 损坏  、输入大容量电容器和 LS 以及变压器初级绕组之间通常有钳位二极管。  以下应用手册中的 Didoes DB 和 DC 将在单个变压器应用中处理此问题。

    在您的设计中、如果三个变压器的负载期间电流稍有不匹配、我会在变压器初级连接之间放置钳位二极管。  如果您需要 SR 驱动器、我还建议您使用具有板载驱动器的 UCC28951 PSFB 控制器。

    您的设计是独特的、我认为这应该是可能的。  然而,这是一个未经探索的领土,由于某些未知原因,它可能无法运作。

    此致、