This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:推荐的变压器

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942535/tps23755-recommended-transformer

器件型号:TPS23755

您好!

我将使用 TPS23755设计 PoE PD 电路。

如果我将输出电压设计为24V、我是否可以使用变压器、如"POE13P-24"?

POE13P-24的规格如下。

 电感:127uH

 匝数比 pri:sec:Bias = 1:0.667:0.5

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS23755采用初级侧调节、这意味着它不使用带有光耦合器的传统反馈网络。  

    初级侧调节需要特定的变压器结构、以保持精确的负载调节。  

    请与 EVM 中的变压器供应商合作、创建24V 变压器。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师