This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:TPS65400 PSpice 瞬态模型仿真限制

Guru**** 2530730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942285/tps65400-tps65400-pspice-transient-model-simulation-limitations

器件型号:TPS65400

您好!

存在仿真问题  

SLVMAI5.ZIP (73KB)- PSpice 模型
输入电压较低的情况下运行。
仅当 V11 (SLVMAI5)上的输入电压小于9伏时、才会显示此窗口。
我的目标是找到合适的参数:
  • 在~900kHz - 1000kHz 条件下具有极高的效率
  • ~100kHz 波特带宽
  • 通道#0...3的 CFF
  • Comp 网络
  • 电感值

使用

  • 输入电压5.2...5.4V
  • 低纹波输出电压~10mV  

对于输出:

最大1.25 V @ 3.6A  
0.95V @最大 3.8A
1.85V @最大 1.5A
3.35V @最大 1.5A
谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、

     您上传的图片似乎不起作用、您可以再次上传吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在 仿真窗口中单击"Edit Runtime Settings"按钮、则会出现相同的窗口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Dimitri

       您将无法使用 PSpice 模型进行效率估算。 是否可以在原始帖子中重新附加图像?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    我对这一"错误"进行了一些研究-它在"收敛错误"下是众所周知的。  如果您在 仿真窗口中单击"Edit Runtime Settings"按钮、则会出现相同的窗口。 不能在此处粘贴图片。

    我认为解决我的问题并不重要。

    您能否使用5.3V 输入电压模拟该模型?

    您可以向我提供一个模型、我可以在输入电压为5.3伏时仿真效率(使用测量曲线)吗?  

    TPS65400器件的额定最低限值为4.5V。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      正如我之前提到的、如果您正在寻找效率、则 PSpice 模型并不是为了仿真效率而构建的。  

    不过、您应该能够检查瞬态性能。

    此外、为什么要修改"运行时设置"?  您是否尝试使用"编辑配置文件"?

    此致、

    Gerold