This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24079:设计审查+短路保护

Guru**** 2581395 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24079

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942067/bq24079-design-review-short-circuit-protection

器件型号:BQ24079

您好!

我们的系统设计采用 BQ24079、如下所示:

-来自4.4V 降压稳压器的输入

-输出至 STM32H7 MCU 的 GSM/GPS 模块和3V3降压稳压器

-连接至电池端口的1000 mAh 锂离子电池

请查看设计、尤其是布局。 此外、MCU 器件中存在一些问题、在这些问题中、它会受到损坏并造成短路、从而损坏芯片、使其发热。 是否有关于如何处理此问题的建议?

此致、Prithvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prithvi、

    对于您的原理图、一切看起来都很好! 您已经获得了我们建议的所有必要电容器、并且任何电阻器可编程引脚都是根据您在原理图上得到的配置而成的。 对于布局、我认为一切看起来都很好。 您有针对功率/电流的粗线迹。 我唯一要注意的是连接 BAT 的备用迹线上的90度迹线。 看起来您有足够的空间使其更具角度连接。 我认为通常不建议使用90度连接、因为在高电压下可能会有电弧或电介质击穿。  

    编辑:电池的 P 沟道 MOSFET 的原因是什么? 在内部、我们有一个 FET、用于连接 OUT 引脚和由 SYSOFF 控制的 BAT 引脚。 这在原理图中似乎有点多余。  

    至于热问题、短路发生在哪里? 从您的连接中、它看起来像是在 OUT 引脚上。 如果短路导致它从输入端和电池中拉出大量电流、则会导致器件发热。 如果结温限制的温度超过150C、这肯定是一个问题。  

    第一个建议是诊断 STM MCU 损坏时导致短路的原因。 避免短路是避免发热问题的最简单方法。

    第二种可能是降低您已为充电部分编程的电流。 如果这种热量是由导致温度升高的高功率损耗引起的、则降低流经器 件的功率可能是降低温度升高的一种途径。  但是、如果您说 STM 32H7 MCU 在损坏时造成短路、那么这不能解决问题。  

    从原理图和布局的角度来看、有关 BQ24079的一切都应该正常。 如果您在电池充电时看到正确的电流、BQ24079将根据您拥有的电流工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Anthony、我们将考虑您的建议。 我们使用 PMOS 进行反极性保护。