尊敬的论坛
我使用'77915-01器件构建了自己设计的5节电池组。 我经历了不可回避的平衡操作:
淀粉条件:细胞为:3、58;3、58;3、58;3、58;3、72V (弦中最低的细胞)
该平衡仅与过压(4、25V)事件串联启动、如果不再发生 OV、但尽管充电电流为 Vstate_comp (>1、875mV)(在分流器上)产生了足够的电压、但仍达到较低的 VFC 阈值、则不会启动。
因此、这种平衡只能部分发挥作用:尽管它可以消除过压影响、但即使不应用乘法周期、它也无法有效平衡电池。
无论电池关系如何(>Vstep 等)、只要达到满电荷电压(VFC)、'77915就应平衡任何时间。 我想对于-01型号、VFC = 4、15V (=Vov-Vhyst=4、25-100mV)。 通过平衡关闭来确认这一点:在4、15V 电压下、在打开 CFET 之前发生(可能4、05、这是正常的、因为 Hyst_ov=200mV)。 由于在 OV 触发平衡的情况下、当电池电压降至之前达到的 VFC 或 Vov-HYST_ov 以下时、它将关闭。
请注意、我使用外部平衡 NFET。 VC1-GND 测量获取的平衡开/关信息。
我有图形数据:有许多 chg/dchg 周期、但我展示了平衡功能达到时的最后一个周期。 /*不幸的是,电流曲线被反转,因为我将分流电压与记录仪输入反向连接:(*/
CBI 被10K 下拉。 我在 LD 引脚上使用串联二极管(并且 JP8短接):
Joseph