This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:为什么 VFC 阈值被丢弃、平衡仅由 OV 事件触发?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942223/bq77915-why-the-vfc-threshold-discarded-and-balance-trigged-by-only-ov-event

器件型号:BQ77915

尊敬的论坛

我使用'77915-01器件构建了自己设计的5节电池组。 我经历了不可回避的平衡操作:

淀粉条件:细胞为:3、58;3、58;3、58;3、58;3、72V (弦中最低的细胞)

该平衡仅与过压(4、25V)事件串联启动、如果不再发生 OV、但尽管充电电流为 Vstate_comp (>1、875mV)(在分流器上)产生了足够的电压、但仍达到较低的 VFC 阈值、则不会启动。

因此、这种平衡只能部分发挥作用:尽管它可以消除过压影响、但即使不应用乘法周期、它也无法有效平衡电池。

无论电池关系如何(>Vstep 等)、只要达到满电荷电压(VFC)、'77915就应平衡任何时间。 我想对于-01型号、VFC = 4、15V (=Vov-Vhyst=4、25-100mV)。 通过平衡关闭来确认这一点:在4、15V 电压下、在打开 CFET 之前发生(可能4、05、这是正常的、因为 Hyst_ov=200mV)。 由于在 OV 触发平衡的情况下、当电池电压降至之前达到的 VFC 或 Vov-HYST_ov 以下时、它将关闭。

请注意、我使用外部平衡 NFET。 VC1-GND 测量获取的平衡开/关信息。

我有图形数据:有许多 chg/dchg 周期、但我展示了平衡功能达到时的最后一个周期。 /*不幸的是,电流曲线被反转,因为我将分流电压与记录仪输入反向连接:(*/

CBI 被10K 下拉。 我在 LD 引脚上使用串联二极管(并且 JP8短接):

Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    如果您还没有、我强烈建议观看 此视频 、该视频介绍了器件的电池平衡功能。 这是一个非常复杂的功能、最好在视频中加以说明。

    需要注意的是、只有一节电池低于给定的阈值、一节电池高于指定阈值、电池平衡才会开始。 例如、BQ7791501的 VSTART 为3.8V、VSTEP 为100mV。 如果您的电池电压为3.8V、3.8V、3.8V、3.8V 和3.9V、 不会发生电池平衡。 这是因为没有任何电池低于阈值。 同样 、如果您的电池电压为3.8V、3.8V、3.8V、3.8V 和3.7V、则您的器件将无法实现平衡。  

    为了使电池开始平衡、它们需要看起来像 3.8V、3.8V、3.8V、3.7V 和3.9V。 在这种情况下、一节电池(3.7V)低于下限阈值(本例中为 Vstart)、一节电池(3.9V)高于上限阈值。  

    是的、还有第二种平衡模式、其中 VFC 以上的所有电池都将进行平衡。 正确、BQ7791501的 VFC 为4.15V。 如果任何电池高于该电压、它们将得到平衡。 但请记住、如果所有电池都非常相似、则电池平衡电流没有流向任何地方、并且它们不会进行平衡。 电压仍然必须存在一些差异。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我已经在视频中做了介绍、内容非常丰富。

    是的:如果电池电压非常接近,充电电压 CV=n*VFC,则只有小的充电电流流动(充电的 CV 部分):低于 Vstate 级别->不平衡

    我发现问题:

    我使用了外部分流器和 FET、并且77915电流检测点未连接到此分流器。 因此、77915始终测量 Ichg=0A。 我将使用板载(77915连接)分流器(遗憾的是、板载 FET 很小、这就是我使用外部分流器的原因、连接也更易于使用外部分流器、但我忘记连接到'77915)

    感谢您触发 Ichg 相关调查!

    Joseph