This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78PL116:关于温度测量

Guru**** 2532340 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78PL116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942183/bq78pl116-regarding-temperature-measurement

器件型号:BQ78PL116

您好!

我们将 BQ78PL116用于4S1P 电池组配置、我想测量每个电池的温度。 我从数据中发现、BQ78PL116仅支持基于二极管的温度测量。 我可以将 NTC 与 BQ78PL116搭配使用吗? 如果不是、当电池之间的距离较高(在无法 使用 PCB 进行温度测量的情况下)时、我如何使用基于二极管的传感器、比如用于计算电池。

谢谢、此致、

Uday Kumar Reddy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uday、

    BQ78PL116不支持热敏电阻、下面是另一个与此相关的主题:

    e2e.ti.com/.../271192

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uday、

    我不确定我是否完全理解您的第二个问题、您可以使用 PCB 的分线来测量温度。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的回答。

    此致

    Uday Kumar