This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61040:TPS61040升压24V 至28V

Guru**** 2812625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61040, LM5001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942513/tps61040-tps61040-boost-24v-up-to-28v

器件型号:TPS61040
主题中讨论的其他器件: LM5001

尊敬的支持团队:

   我的电路板需要一个28V 电源轨、并且只有一个24V 电源。

   由于 TPS61040的输入电压范围为1.8V 至6V、因此我在24V 和 VIN 引脚之间添加了一个20V 齐纳二极管。

   是否正常工作? 是否有其他 建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    我以前从未尝试过这种电路。

    您可以选择输入电压范围较高的 LM5001。