This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5926:时钟脉冲要求(消除了 LED 驱动器的微处理器控制和时钟脉冲)

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942519/tlc5926-clock-pulse-requirement-eliminating-microprocessor-control-and-clock-pulse-for-led-driver

器件型号:TLC5926

我想使用 TLC5926 和 TLC5616来控制许多 LED。

应用要求。  

驱动器 IC 通电后、LED 需要打开。 ( 无需独立的 LED 控制和电流控制)

为了实现上述操作、时钟信号是否是必需的信号、是否存在避免时钟要求并在驱动器通电后打开 LED 的任何可能性  

如果 TI 能够澄清这个问题、那将会很好。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Logeshwaran、您好!

    抱歉、需要在上电后配置驱动器以点亮 LED。 因此接口的时钟信号是必需的。