This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62090:SW 引脚(1/2引脚)的绝对最小额定值

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62090
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939541/tps62090-absolute-minimum-rating-of-sw-pin-1-2pin

器件型号:TPS62090

确认 SW 引脚(1/2引脚)的输出波形后、低侧为
它大约为-0.4V、超过了-0.3V 的绝对最大额定值。

您能告诉我们以下两点吗?

1。
由于它是一个绝对额定值、因此我们认识到不应超过它。
绝对额定值:必须观察到-0.3V?
SW 信号由 TPS62090输出、因此很难改善。

2.
如果不遵守-0.3V 的绝对最大额定值、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsui-San、您好!

    SW 引脚上的绝对最大额定值规格仅适用于直流电压。 如果 SW 引脚电压低于-0.3V 的持续时间很短(几到数十 ns)、则器件不存在问题。

    您能否共享 SW 波形以便我验证它? 请测量 SW 引脚上负电压的持续时间。

    此致、

    Excel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsui-San、您好!

    是否对请求的波形进行了更新?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsui-San、您好!

    如果您没有其他问题、我将关闭此主题。

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel Regidor、

    感谢您的回复。 很抱歉、它会让您感到很遗憾。

    我检查了负电压的持续时间。

    它小于10ns。

    因此、可以关闭该线程。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsui-San、您好!  

    感谢您的确认。

    此致、

    Excel