This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92075:输出电流过高。

Guru**** 2589630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940868/tps92075-output-current-too-high

器件型号:TPS92075

您好!

这是我第一次使用 TPS92075、因此我不熟悉会出现什么问题等 我看到一个有趣的问题。  

输出电流应为150mA、但我测量的是171mA。 我没有运行驱动器几分钟、但输出电流似乎略有波动。 起初、它以大约161mA 的电流进行测量、但几分钟后、它上升到171mA。

我知道这可能与布局有关、但我想首先消除原理图/电路错误。  

我不确定这里的问题是什么。 感谢您在这方面提供的任何帮助。  

设计信息为 attached.e2e.ti.com/.../TPS92075-36v-150mA.xlsx

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

      请参阅演示板文件、并检查有关组件和布局的每个项目。  

       

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。