This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24190:电池充电问题。

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942220/bq24190-battery-charging-issue

器件型号:BQ24190

您好!  

我已将3.3V 电池连接到网关。 该电池具有1600mA 电流。

1)是否可以告诉我、出于充电目的、我需要配置多少电压?

2) 2)何时需要为低于3.2V 的电池充电?

3) 3)如果电池已满、则需要终止?

4) 4)我们能否知道电池中的电压?

请给我一个设置命令。 基于这一点、我 将在编码中进行配置。 PLZ 帮助我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)请 参阅 蓄电池销售商提供的蓄电池充电规格。

    2) 2)当满足充电条件时、器件将为电池充电至3.2V 以下。 但如果需要、用户可以禁用充电。

    3) 3)当充电电流低于终止阈值且充电电压高于再充电阈值时、充电器器件会自动终止充电周期。

    4) 4)用户电池电量监测计或电池监控电路。

    有关 BQ2419X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../877725; 有关 BQ2419X/2429x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875388。 强烈建议 通过测试 器件 EVM 来熟悉器件操作。

    谢谢、

    宁。