请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC3895 尊敬的 TI 团队:
下午好,伙计们。。。
此查询专门针对 UCC3895的死区时间设置。 根据我的设计、电路配置为220nsec 的固定死区时间。 当我使用数字示波器实际检查死区时间时、我将得到大约340nsec。 可能的原因是什么? 请帮助我解决问题?
谢谢、此致
Saneesh
8590365551
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.