This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16010:在压降下运行时的输入电压纹波

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940029/lmr16010-input-voltage-ripple-while-operating-in-dropout

器件型号:LMR16010

我正在使用 LMR16010并有意在压降下运行-我将目标输出电压设置为高于输入电压。   

我将一个2200uF 电容器连接到输出电压。

我的输入电源来自全波整流器、具有大约1V 至2V 的交流分量、频率大约为20Hz (因此、输入从大约5V 至7V)。  由于我在压降下工作、因此当输入电压下降时、电容器会通过稳压器(通过 HS 开关)向后放电、并在输入电压上升时充电。

该纹波电流最多为500mA。

我假设、即使"正常"使用稳压器、当输入功率被移除且输入电压衰减至低于输出电压时、也会发生类似的情况、除非这是一次性事件、而不是恒定纹波。

这是问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当输出放电至输入时 、SW 是否正在切换?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实看到了有关 SW 的活动、但我认为仅刷新启动电容器。  占空比为~97%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于直流/直流器件、它只会使高侧体二极管导通、因此我认为没关系。 对于系统、您可能需要验证它是否会使系统工作异常。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从输出电压到输入电压的肖特基是否是一个好主意、以便为可能向后流动的任何电流提供一条路径、而不是在 HS 开关关闭且体二极管导通时通过体二极管?  或者、如果体二极管可以安全地处理该电流、那么我将保持原样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我认为还可以、请注意肖特基在高温下会有泄漏电流。

    谢谢

    如果此回复回答了您的问题/疑虑、请单击 Verify Answer 下方。