This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3555:如何配置 I2C 寄存器以启用输出?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3643, LM36010, LM36011, LM3644, LM3555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941786/lm3555-how-to-configure-i2c-register-to-enable-output

器件型号:LM3555
主题中讨论的其他器件:LM3643LM36010LM36011LM3644

您好!

客户发现无法通过 I2C 将 OEn 位配置为1。 他们尝试更改 控制寄存器中的其他位、这是可以的。

您能帮您提供建议吗?

以下是 sch:

他们希望以红色框显示模式、如下所示:

他们应该如何做到? 谢谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

      当他们尝试向"oen"位写入"1"时、请检查是否存在任何故障。 我想知道应用是什么、我们建议在新项目中使用新器件:LM3643/LM3644/LM36010/LM36011。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sean

       我们尝试将 OEn 设置为1、但 VOUT 和 VLED 上无输出电压、同时读取 OEn、仍为0。 但我们设置其他寄存器0x03、0x01、0x02、我们可以成功写入它们。 那么、请看一下原理图、如果我们的连接错误、或者我们需要在设置 oen 之前发送一些命令吗?  

       如果您有参考软件来设置 LED 过程、您可以告诉我们如何设置 LED、让 LED 亮起。  

        顺便说一下、我们在 VLED 电源上串联了2个 LED、  

    请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

        正如我们在电话上讨论的、请遵循两点检查根本原因:

    1.使用正常的白色 LED 作为负载,而不是 IR LED,因为您发现开路或短路故障;

    或者串行连接一个电阻器和 IR LED 以再次测试。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sean

        我们对 LM3555芯片进行了更多的测试,当我们在接地和 LED 之间添加一个电阻器时,LM3555可以工作,但我们移除了电阻器,它无法再次工作。 因此、我们认为问题与芯片的输出有关、需要添加一些电阻器、但并未告知规格中的任何内容。请帮助确认如何改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      我认为这是由红外 LED 引起的、因为它具有低正向电压、我建议您再次尝试在没有电阻器的情况下进行白光 LED 测试。 这有助于确定根本原因是否是 IR LED。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sean

        您是否知道 LM3555的正向电压的最小值是多少? 明天我将再次检查它。

    BR

    常 YU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Changyu、

       最小阈值约为0.8V。 当输出电压(VOUT)和/或 VLED 引脚在0.5ms 内未达到0.8V 时、会触发 SCP 故障。

    当允许输出(VOUT)达到其稳定状态目标并且 LED 电压上升到0.8V 以上时、短路情况会被清除。短路输出电容器或短路 LED 可能会导致此故障发生。 该故障报告给故障寄存器(地址0x05中的位6)中的 SC 故障位。

    BR

    肖恩