This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:如何使用故障关断从器件配置 GPI 故障使能?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A, UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942433/ucd90320-how-do-i-configure-a-gpi-fault-enable-with-fault-shutdown-slaves

器件型号:UCD90320
主题中讨论的其他器件:UCD90160A

在 UCD90160A 上、我了解如何配置 GPI、使其失效将导致 GPI 被视为故障、并使其随后关断电源轨。  但是、在 UCD90320上、这种相同的配置对我来说并不清楚、因为 GUI 中的设置已更改。

我已经将 GPI 配置为 GPI 故障使能、但是

1) 1)配置 GPI 时、是否还需要选择"配置为故障引脚"?

2) 2)我看不到可为 GPI 故障选择故障关断从器件的位置。  这是在哪里完成的?  它是电源轨配置选项卡吗... 故障响应页面?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    UCD90320与 UCD90160A 不同。

    不需要配置 FAULT 引脚

    2. GPI 故障响应位于每个电源轨的故障响应下方、您可以在其中设置 UV/OV 故障。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看我的附件...

    这是您所指的领域吗?

    对于配置为故障输入的 GPI 输入、我看不到配置故障关断从器件的方法... 即使我单击该 GPI 的"Edit"。

    您能否详细说明如何配置此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     GPI 没有专用的关断从器件、但 OV/UV 的相同关断从器件也适用于 GPI。

    例如、电源轨2/3/4是电源轨#1的关断从器件。 如果电源轨1因其 GPI 故障响应而设为关断、则电源轨2/3/4以及电源轨1也将关闭。

    此致

    Yihe