This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:ucc28780-外露焊盘测试

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941331/ucc28780-ucc28780--exposed-pad-tests

器件型号:UCC28780

Ulrich

我们构建了第三个原型、 它显示了确切的启动 SWS 和 HVG。  

我们用拳头抽取并 继续使用其它电路来执行 PWML...nothing 特殊产品...只需焊接 xmfr。

但没有发生。 我看到 VSWS 引脚卡在2V ...no 上导致推高的原因。

为什么?

我怀疑外露焊盘上星期发生的情况是冷焊的。

在 偏置之前、我们可以通过 在控制器中的战略节点上应用一些直流电来测试外露焊盘到 PCB 焊盘的连接、而不会造成任何损坏、这是一个测试吗?

现在、我们必须撤消所有添加、对 PCB 进行回流焊、希望在内部获得良好的焊料流。

如果存在测试、测试将非常有用。

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin

    我们 UCC28780的应用专家将在下周早些时候向您回复。

    同时、我们建议您查看 UCC28780的调试应用手册指南、以帮助您调试设计 https://www.ti.com/lit/an/slua982/slua982.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric

    Thnx 供参考。

    Ulrich 已经向我们发送了此文档。

    现在我们的问题是、如果未正确焊接外露焊盘、控制器的行为如何。 似乎它无法启动、但在 SLUUBV6评估套件文档中有流经 R22的电流-大约为10mA。

    另一个令人燃烧的问题:如果在回流过程中未将外露焊盘正确连接到器件下方的接地层、控制器是否会损坏。

    是的、Ulrich 正在等待 IC 人员返回一些信息。

    希望很快再听到。

    -robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    很抱歉耽误你的时间;我 上周大部分时间都不在办公室。

    设计人员确认、如果 散热焊盘未焊接到 GND、控制器不会出现不良行为或损坏。
    但无论如何建议这样做。  

    但是、由于缺少焊接、您无法解决 VDD 卡在2V 时遇到的问题。  我将在你的另一个线程中解决这个问题、并在一般情况下关闭这个与焊盘连接有关的线程。

    此致、
    Ulrich