This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:适用于1.5KW BLDC 放大器的栅极驱动器和八位位组

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520, UCC23513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942148/ucc21520-gate-drivers-and-mosftets-for-1-5kw-bldc-amplifier

器件型号:UCC21520
主题中讨论的其他器件: UCC23513

你(们)好  

我正在设计20V 至180V、1.5KW BLDC 电机放大器

隔离式栅极驱动器 UCC21520是此类应用的理想选择

如何选择合适的 MOSFET。

如何在高电机电压侧与数字接地隔离时感测电机线圈电流。  

是否有隔离式电流感应放大器可与两个接地端配合使用  

此致

子部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sub:非常感谢您的提问。  明天、我团队中的 Liban 将为您提供帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sub:

    感谢您的问题、欢迎使用 E2E。 我已链接了一个使用 UCC23513隔离式栅极驱动器的交流电机(链路)的参考设计。 尽管这适用于交流电机、但 FET 选择和电流感应的许多注意事项可能仍然适用。

    有关 BLDC 电机驱动器注意事项的更多信息、请参阅以下内容:

    链接

    如果您有任何疑问、请随时告知我。

    此致、

    Liban Hussein

     

     在此处查看我们有关高功率驱动器的培训系列! 这些视频非常适合任何人、涵盖从基础知识到各种电源系统设计注意事项的所有内容。

    转到任何产品页面中的"设计和开发"选项卡、快速开始您的设计!