This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:FLT、RDY 引脚的 LED 连接

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942401/iso5852s-led-connection-for-flt-rdy-pin

器件型号:ISO5852S

您好!

我想将 LED 连接为带有 RDY 和 FLT 引脚的指示灯。 我不会将这些引脚用于任何类型的反馈、因此我计划按照建议使用10kohm 电阻器将它们上拉至 Vcc。 现在、如果我想将 LED 连接到这两个引脚、建议使用什么连接?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wasekul、

    欢迎使用 E2E!

    在下图中找到一个有关如何将 LED 连接到 RDY 引脚作为指示器的示例。 可以对 FLT 引脚执行相同的配置。

    此致、

    Andy Robles