主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 GPCCHEM
我对具有 LG INR18650 MJ1锂离子电池的 BQ27426的学习周期有疑问。
我已经使用 BqStudio 中的手动学习周期完成了学习周期,但它不会执行 Ra 表更新。 Qmax 更新在充电后的静置期间发生、但在放电开始后会设置 RUP_DIS 标志、并且 Ra 表不会更新。
是否有有关此特定器件的学习周期的文档? 《实现成功的学习周期》(slua903)文档适用于电池组侧电量监测计。 与其他文档相比、该芯片的值不一致。
我能够运行 Chem ID 工具(GPCCHEM),它不断抱怨“数据异常”。 我已仔细检查了格式、单位和测试计划。 如果我要纠正这种异常、我需要知道这是什么。
我当前的电量监测计芯片中不提供推荐的化学 ID。 即使数据表中说、它也适用于充电至4.2V 的锂离子电池。
这在项目中真的很晚了、但如果我们必须更改电量监测计、那么该电池将使用哪种型号?
此致
Bernd