This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40305:纹波很大

Guru**** 2552650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941631/tps40305-ripple-to-large

主题中讨论的其他器件:TPS40305

ART 编号:TPS40305

你(们)好

我在 电路中使用 TPS40305、输出纹波与我的计算结果不匹配。 我的纹波大约为75mV、远高于计算出的35mv。 原因可能是什么、我可以发现唯一的差异是输出电容器 ESR、我在任何地方都找不到 ESR 为60的任何 ESR

Inputmax 13v 最小值:12V 输出:5V Imax = 100m Ω

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      我随附了一个 Excel 计算器、可帮助您计算输出纹波的阻抗。 请使用此选项检查它是否与您的设计相匹配。 接下来要考虑的是布局

    此致、

    Gerold

    e2e.ti.com/.../Impedance-of-a-Mixed-Capacitor.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的快速回放和 Excel 表格、当我输入 ESR 为2E-3的数据时、我会得到2.6mVpp 的纹波、但当我将 ESR 更改为更高(2 Ω)时、它会变为744mVpp。

    我是不是输入数据不正确、还是需要找到具有极低 m Ω ESR 的电容器。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    对于某些节点(如 GND 和 VOUT)、您是否有多边形覆铜、这些节点未显示在您共享的布局截面中?

    您使用的输出电容器是什么(器件型号)?

    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KRIS、

    感谢您的回复、是的、我在 GNDand Vout 上覆有多边形、如下图所示。   此外、FSS 通过连接到 3.3nF 然后连接到 GND 来禁用  

    输出电容为两个22uF 器件型号 GRM21BR61E226ME44K

    如果您有任何疑问、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      电容器在5V 输出电压下降额50%。 无论怎样、输出电流仅为100mA。 因此、我认为电容应该正常。

    您能否告诉我们您如何测量输出电压纹波? 您需要使用尽可能少的接地引线直接测量 Cout 电容器两端的 Vout。

    这是一篇文章、介绍了实现这一目的的最佳方法。

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2016/07/27/how-you-measure-your-ripple-can-make-you-or-break-you

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢重播。 我将在周一测量输出电容器上的纹波、因为我不在办公室。 关于输出电流、让您知道我的输出电流大约为1A 而不是100mA。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我测量输出电容器上的输出、比 COUT 附近的专用测试点好得多。 是因为负载。

    第一个图像是 Cout、第二个是下一个5V 测试点  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      这是因为接地环路的寄生阻抗会导致测量中产生噪声。 因此、对电容器进行测量更好。 我希望这能解决您的问题。

    此致

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢