This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:默认模式下的输出电压问题

Guru**** 2637555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940840/tps65132-output-voltage-issues-in-default-mode

器件型号:TPS65132

您好!

我们在 出厂(默认)设置中使用 TPS65132W。 出于某些原因、我们需要在输出上使用+5V 和-5V、但我们得到+5V 和+0.6V。

您能帮助我们调试这个问题吗?

谢谢、此致、

Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    我认为原理图中的飞跨电容器(C365)在4.7uF 时过高。 应将其降低至2.2uF。 这可能是导致负电压问题的原因。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    已交换电容器(C365)、但仍然相同。  还有其他建议吗?

    此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    如果 C365已与2.2uF 电容器互换、我不会因输出电压不正确而看到任何其他错误、因此我不确定还有什么值得怀疑的、可能的电路板组装问题除外。

    我注意到的另一项可能与错误的输出电压无关、即从 SCL/SDA 到5V 的电阻不应是0欧姆、而应是4.7K 欧姆。

    此致、

    辽卡特