This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745-Q1:TPS745-Q1是否比其他 LDO 更容易发生过冲?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS745-Q1, TPS745
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940468/tps745-q1-is-tps745-q1-more-prone-to-overshoot-than-other-ldos

器件型号:TPS745-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS745

团队、

我在 LDO 中看到了避免启动(https://www.ti.com/lit/pdf/sbva060 )- TPS745-Q1是否比其他 LDO 更容易发生过冲?

在此设计中(采用3.3V 输出电压、DRB 封装)、过冲不应超过3.6V。
您能否进行原理图/ PCB 布局审查以评估是否需要进行一些改进?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anber 您好、

    是的、如果提供了原理图和布局、我们可以查看它。  我要说的是、TPS745比任何典型的线性稳压器都不太容易发生过冲。  如您链接的应用手册所示、如果输入电源斜升过快、则器件处于压降状态时、输出会导通。  TPS745数据表中的第8.1.4节也对此进行了讨论。  如果您担心过冲、则让 Vin 斜升至稳定状态、然后使用 EN 引脚启用 TPS745。  这将消除任何过冲问题(请参阅数据表中的示例图36)。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您离线提供的帮助/反馈。

    在 PCB 上向 LDO EN 布线添加直流/直流 PG 似乎是最简单的选择、因为需要添加一个单个电阻器。

    RC 电路将需要2个附加组件。

    再次感谢。

    A.