主题中讨论的其他器件:CC2640R2F、 OPA2991、 TPS62840、 TPS65131
你好。 我希望在准备 TPS65130RGER 原型时提出一些问题;
这是一个使用3.7V Lipo 电池供电的 CC2640R2F 蓝牙项目的项目。
此3.7V 电池将连接到 TPS62840和 TPS65130RGER、其中升压转换器 TPS65130RGER 通过创建±15V 来为 OPA2991运算放大器供电。
这是我的带 BOM 的 TPS65130原理图的第一稿;
我的问题是
问题0。 WEBENCH 电源设计器不支持 TPS65130、对吧? 我希望 WEBENCH 将来能支持这个器件。
问题1. 设计时需要考虑的一些其他因素
与
根据 TPA65130EVM-063、R5 ||(R6 + C9)连接不同于数据表的 R3 || C10。
现在、我使用了数据表的计算方法
C9 = 6.8us / R1 = 6.8pF
C10 = 7.5us / R3 = 7.5pF
目前、我复制了数据表的设计;我应该遵循哪一个、以及如何 计算 TPA65130EVM-063中的 C9?
问题2. 关于四个控制引脚(ENP PSP ENN PSN)、能否将所有四个引脚连接到 CC2640R2F MCU 的单个3.3V/0V GPIO 引脚?
对于这些控制引脚、我只想切换单个 GPIO 以将电压设置为高电平/低电平。
问题3. 另一个差异;TPA65130EVM-063具有5个散热过孔
而数据表示例显示了9个通孔。
我正在为原型设计创建2层 PCB (FR-4、厚度为1.6mm)。
使用3.7V 锂聚合物电池时、建议使用什么过孔尺寸(直径/孔、单位为 mm)和散热次数来为 OPA2991运算放大器供电?
问题4. 设置 V_ref = 1.213V 时的电压、
kΩ= R3 = MΩ kΩ Ω、R2 = 87.6k Ω、R4 = 82k Ω
R1 = R2 *(V_POS / V_ref - 1)、 V_POS = V_ref *(1 + R1 / R2)= 15.060 V
R3 =-R4 * V_NEG / V_ref、 V_NEG =-V_ref * R3 / R4 = 14.793V
数据表显示
'升压转换器的最大建议输出电压为15V。为了实现适当的精度、
流经反馈分压器的电流应比流入 FBP 引脚的电流大约100倍。
kΩ R2的建议值应小于200 μ A。
R4的 kΩ 值应低于200 μ A。"
我希望实现±15V。 电流 V_POS > 15等原因是否需要更改电阻器?
由于"6.1绝对最大额定值"显示"VPOS max 17V"、我希望检查此器件。
如果需要对原理图进行其他更改、请告诉我。 感谢你的帮助。