This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ294582:外部 FET 连接

Guru**** 2529150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942088/bq294582-external-fet-connections

器件型号:BQ294582

您好!

根据产品数据表、在过压情况下、外部 FET 应打开 、将保险丝接地短路、从而使电池或充电器电源熔断保险丝。 但是、在过压情况下、我们能否使用 FET 从负载/充电器上断开电池组。

是否需要保险丝?

此致、

Shivani Ghorpade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivani、

    保险丝只是一个建议的设计、因此如果您想使用另一种配置、这由您决定。 我们选择保险丝是因为它是一个更永久性的保护电路。

    当发生故障时、该器件会将 OUT 引脚从低输出更改为高输出、您可以设计周围电路以任何所需的方式处理该故障。