This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54231:启动期间的输出纹波

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942348/tps54231-output-ripple-during-start-up

器件型号:TPS54231

您好!

电路如下:我们将12V 转换为5V、我们切断5V 电源轨上的所有负载、因此它为0负载。

当我们将 EN 引脚悬空时、得到以下波形:

黄色-12V 输入、蓝色-EN 引脚、绿色- 5V 输出。

通过放大、我们得到波形:

通过焊接 R406=200k、R430=40k、我们可以得到如下的正常启动波形:

黄色-12V 输入、蓝色- EN 引脚、绿色- 5V 输出。

为什么 EN 引脚悬空会导致 Vout 的纹波、看起来它会停止然后重新启动、但 EN 引脚悬空应默认启用此器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    您能否帮助捕获 SS 电压?  一个可能的原因是 EN 在浮动时对噪声敏感。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    EN 引脚有一个默认启用引脚的内部上拉电流源。 我打开 EN 引脚看起来不正确。 您能不能理解 EN 为何如此嘈杂。  

    我可以从该图中注意到的另一点是、VOUT 过冲、然后停止调节、然后 VOUT 下降、该过程在稳压至正常之前重复3次、这可能表示电感器大小或进入 FB 引脚的噪声。 您能否放大时间以查看3个尖峰并包括 SW、EN、SS、VOUT、以查看过冲发生后开关是否停止。   

    谢谢!

    Tahar

    谢谢  

    Tahar