This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62800:波特图

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941431/tps62800-bode-plot

器件型号:TPS62800

大家好、

客户希望获取 TPS62800EVM 用户指南图7中原理图的波特图。 我们有这些信息吗?

 

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    该用户指南上有3块电路板。 客户希望对波特图进行测量的特定器件(TPS62800/801/802)是什么? 在什么测试条件下(VIN、VOUT、IOUT)?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    客户需要对 TPS62800进行仿真。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    客户需要在输入电压= 1.8V 至5V、输出电压= 0.7V 且输出电流= 1A 时对 TPS62800进行仿真。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    输出电感器和总输出电容器是什么? 它是否在数据表中指示的 LC 矩阵内(请参阅下图)? 在设计阶段验证了以下 LC 输出滤波器组合、以实现稳定的控制环路(相位裕度=> 45度) 输入电压、输出电压和 IOUT 范围。  因此、客户无需执行波特图测量或仿真。

    此致、

    Excel