This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF2033:对于 ref2033的压降电压有疑问

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: REF2033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942249/ref2033-th-doubt-of-the-dropout-voltage-of-ref2033

器件型号:REF2033

ref2033的压降电压最大为600mV、如下所示

℃、当它在-40℃~125 μ s 内时、该值为340mV。

因此,我怀疑它的数据表中有两个不同的值,以及它的压降电压的实际值是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suyi、

    图57是典型图、并不代表最坏情况或临界情况。 此图是根据1个批次的单位创建的。

     EC 表中的最大压降为20mA、600mV、代表了最坏情况下的极端批次最坏情况。

    具体器件的压降会有所不同。 必须始终添加裕度。 如果您使用大量单元进行设计、如果输出为20mA、我将使用600mV。