This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:与实施相关的问题

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942203/bq25505-implementation-related-issue

器件型号:BQ25505

您好!

我是 Prajnyajit。 我正在研究 PV 能量收集系统(低功耗)。 我计划将系统中的 BQ25505 IC 用作 PMIC。 但是、当我不熟悉德州仪器的芯片时、我 对此几乎没有什么怀疑。 下面我将按顺序讲述我的疑问。
1.天气我 需要 BQ25505的评估模块? 如果是、我为什么需要它、我无法直接将 PMIC 与太阳能电池相连?
2.如果我提供3V 的输入、那么 PMIC 的输出是什么?
3.如何确定电池 充电的阈值电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prajnyajit、

    关于1、没有 BQ25505EVM、但有一个 BQ25570EVM、可对其进行修改以适应 BQ25505。  我建议订购 EVM 以帮助调试您的电路。

    关于2、BQ25505是升压转换器、因此如果您输入3V、则 VSTOR=VBAT 时的输出必须大于3V。  您可以使用 BAT_OV 上的电阻器设置输出。  您可以使用此链接中的电子表格来帮助调整电阻器的大小。   https://www.ti.com/lit/zip/sluc484

    关于3、请参阅问题2的答案。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff、这将真正帮助我做到这一点。 您能回答以下问题、为我提供更多帮助吗?

    这些 PMIC 的 EVM 的用途或功能是什么?

    我是否无法在系统中使用手册中提到的正确电路直接使用 BQ25505? 如果是、我可能会面临哪些困难?

    2.您能说 BQ25505中的输出电压和输入电压之比是多少。

    3. BQ25505的输入电压范围为0.6V-5.1V,因此,如果我选择开路电压(VOC)的 PV 电池, 必须在5.1V 之内、或者我可以选择 VOC 可能大于5.1V (如6V 或6.5V)的 PV 电池、以便 PV 电池的平均输出将在4V 范围内?

    再次衷心感谢您与我分享上述提示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prajnyajit、

    关于1、是的、您可以直接在 PCB 上安装 IC。  此 EVM 可简化原型设计(即更改电阻器以获取所需的电压)。

    关于2、您可以使用 VBAT_OV 电阻器设置 VSTOR=VBAT 的输出电压。  从功率平衡公式:Efficiency =(VSTOR*ISTOR)/(VIN_DC*IN_DCavg)、VIN_DC 固定在 MPP、而 IN_DCavg =峰值电感电流脉冲的 avg (例如、请参阅数据表图18)中、设置较高的 VSTOR 必须设置较低的 ISTOR。

    对于3、您的 PV 电池 MPP=(VOC 的80%)必须低于 VBAT_OV 电阻器设置的 VSTOR 输出电压、因为这是一个升压充电器(即充电器必须升高其输入电压)。

    此致、

    Jeff