This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421EVM-G1A:关于 SOC 百分比

Guru**** 1472385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942337/bq27421evm-g1a-about-the-soc-percentage

器件型号:BQ27421EVM-G1A
在我的应用中、有时电池未连接(或根据内部保护关闭电池)。 然而、SoC 显示为100%、我怀疑这是由于电量监测计处于激活状态时充电电压下降所致。
 
以上行为是否适用于电量监测计? 我假设用于报告零(无 SoC)的电量监测计已断开电池连接)。 请注意、我的 BIN 通过10kohm 电阻器连接到 GND。
谢谢、
Netraja
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Netraja、

    您能否提供配置的.gg 文件以及测试的更多详细信息?

    此致、

    Wyatt Keller