This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54824:EN 引脚电压

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54824, SN74LVC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942320/tps54824-en-pin-voltage

器件型号:TPS54824
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G125

您好!

TPS54824 EN 引脚悬空时的电压是多少?   (VIN = 12V;Vout = 1V)

该 EN 引脚连接到电路板中 SN74LVC1G125的输出(通常配置为高阻抗、但可以根据需要降低 EN 引脚)。  SN74LVC1G125在高阻抗状态下的泄漏电流为10uA。 此外、我们还期望 EN 引脚提供额外的15uA 泄漏电流。  但是、稳压器 EN 引脚中的上拉电流源根据数据表只能驱动1.2uA。 因此、 当 SN74LVC1G125的泄漏电流为10uA 且额外的泄漏电流为15uA 时、内部上拉电流源是否能够启用稳压器? 或者、我们应该在 EN 引脚上添加另一个外部上拉电阻器来提供这些泄漏电流

此致、

Veerasamy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veerasamy、

    我建议在 EN 引脚上添加一些外部上拉电阻。 根据您提供的数字、泄漏电流可能足以防止 TPS54824在没有外部上拉的情况下启用。

    由于此器件的 EN 引脚的额定电压仅为6.5V、因此请确保上拉源电压小于此值。 我想您应该能够将其上拉至为 SN74LVC1G125提供 VCC 的电源轨。

    Anthony