This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:无负载连接时 TPS92692-Q1会烧毁

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92692-Q1, TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941799/tps92692-q1-tps92692-q1-burn-out-when-no-load-connect

器件型号:TPS92692-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS92692

大家好、

客户使用 TPS92692-Q1来实现 LED 背光。 它们具有一个编程器、即加电时、TPS92692将在负载耗尽时烧毁。 如果他们连接 laod、这是可以的。

我们的问题是 TPS92692-Q1是否具有开路负载检测功能? 如果没有,如何保护设备?

还有一个问题、我看到在 DIM/PWM 引脚上添加了一个二极管、为什么要放置一个二极管? 可以删除它吗? 我之所以提出这一问题、是因为客户使用 PWM 控制、发现 PWM 何时会拉低功率。

我随附了客户原理图、请帮助检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    您在 DIM/PWM 上谈论的是什么二极管?  我不理解您的问题或在 DIM/PWM 上看到二极管。  

    OVP 用于在无负载时提供保护。  需要设置输出电压、使其不超过器件65V 的最大额定值。  请阅读相关数据表、或使用 Excel 电子表格、您可以从下面的 TI 网页的设计工具和仿真下加载该数据表。

    它们使用 PNP (Q2)进行 PWM 调光、而不是 PFET。  我们建议它们使用 PFET。  请阅读第41页至第46页的降压/升压设计数据表。  在该部分中、我们还有 OV 保护。

    客户还可以使用和评估板来帮助进行开发。

    https://www.ti.com/tool/TPS92692EVM-880?keyMatch=TPS92692&tisearch=Search-EN-everything&usecase=GPN

    https://www.ti.com/product/TPS92692?keyMatch=TPS92692&tisearch=Search-EN-everything&usecase=GPN

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    我提到的二极管是 D_DIM、您可以在数据表中看到它  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Betty、

    该二极管用于外部 PWM 调光输入、以覆盖 RDim1和 RDim2的两个分压电阻产生的内部 PWM 调光占空比。  另外一个字、如果没有外部 Vctrl、则它是由控制占空比的分压器生成的 DIM/PWM 引脚上的电压、它将在内部生成 PWM 调光。  

    通常、如果您具有外部 PWM 调光功能、并且可以让 PWM 调光信号通过适当的电压直接进入 DIM/PWM 引脚、则不需要该二极管。

    谢谢 Tuan