This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ10500:需要内置电感器值

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ10500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942247/lmz10500-need-inbuilt-inductor-value

器件型号:LMZ10500

您好,

 在 LMZ10500稳压器中、没有提到电感值的地方。 请分享该稳压器中使用的电感器的值。

谢谢、

Vignesh.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件的电感器的电感为2.2uH。

    此致、
    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davor、

    您能否告诉我、数据表中的2.2uH 是在哪里提到的?

    谢谢、

    Vignesh.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    数据表中未提及该值、因为我们通常不会在数据表中为模块指定该值。

    此致、
    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    作为设计人员、我们需要这些数据来计算纹波电流和纹波电压。 没有提到电感器值是正确的? 我们希望使用该稳压器的3.3V 输出、并且 LDO 将由该降压稳压器提供、因此在某些轻负载条件下、我将获得电流和电压纹波。 您认为 TI 通常不会提及电感值吗?

    您能解释一下吗??

    谢谢、

    Vignesh.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是对的、要计算电流纹波、您需要电感。
    正如我说过的、对于该器件、电感为2.2uH。 因此、您可以在计算中使用该值。

    此致、
    Davor