This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641EVM:LED 上的电压高于30V

Guru**** 2584755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939539/tps92641evm-voltage-at-leds-higher-than-30-v

器件型号:TPS92641EVM
主题中讨论的其他器件:TPS92641

您好!

我们有一个开发板、其中增加了用于外部分流 FET PWM 调光的 Q3。
R1降至15kOhm、得到的开关频率约为1MHz。
VIN = 48V

对于 Vo = 29V 的 LED 灯串、一切都很好。 电流调节至1A

黄色:PWM 输入    品红色:LED 电流1A

当 LED 灯串的 Vo = 33V 时、电流会降至低于0.5A

输入电压和 LED 电压之间是否存在最小差异或最小因素?
或者、评估板尺寸中的某些内容是否不适合我们的应用?

我们希望使用高达42V 的 LED 电压和48V 的输入电压

谢谢你。

此致

  Werner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      您能否与 TPS92641共享测试电路? 对于 TPS92641、它可以支持 Vin=48V 和 Vout=42V 应用。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    测试电路是标准评估板。 唯一的变化是 Ron 降低、从而获得约1MHz 的开关频率。

    我假设它应该在 Vin=48V 和 Vout=42V 时工作。 但很显然、它没有。 Vout=33V 时、电流会分压。

    不幸的是、在我的第一篇帖子中、图表并未显示。 因此、我再次尝试将它们包括在内、以避免发生什么情况。

    对于输出电压= 29V 的 LED 灯串、一切都很好。 电流调节至1A
    黄色:PWM 输入
    品红色:LED 电流为1A

    当 LED 灯串的输出电压= 33V 时、电流会降至低于0.5A

    此致

       Werner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Werner、您好!

       您能否增大 Ron 以降低开关频率、并提供电感器电流和 Vout 的波形? 谢谢。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在、我有一个新的评估板、其原始开关频率为500kHz。 我只添加了 Q3、用于通过 SDIM 使用更快的 PWM。

    因此、它可以在高达约40V 的较高 Vout 下工作(Vin = 48V)。

    因此、开关频率与输入电压和输出电压之间存在基本的相互关系。 我在数据表和手册中找不到这方面的信息。

    电压问题可通过500kHz 开关频率解决。 但我们需要使用470nF 的大输出电容器来减少纹波。 如果没有此功能或容量较小、我们的 LED 在调光时开始闪烁。 但这种大 µs µs 会将 PWM 调光的开关延迟从3 μ s 增加到15 μ s。 这意味着我们无法使用 PWM 范围的前2%(1280 Hz PWM 频率)。 除此之外、电感器会产生更多噪声。 但这些对于我们的应用来说是小问题。

    非常感谢。

    此致

      Werner Eisenbarth