This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28710:基于 UCC28710控制器的反激式电源的可闻噪声

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28710, UCC28704
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941593/ucc28710-audible-noise-from-the-ucc28710-controller-based-flyback-power-supply

器件型号:UCC28710
主题中讨论的其他器件: UCC28704

大家好、

我们在反激式电源中使用 UCC28710控制器。输入范围为110V 至230V 单相/三相、输出功率要求为60W。 当 DUT (受测器件)在负载大于0.5A 的情况下通电时、变压器会发出可闻噪声、并且负载中的噪声逐渐增大。 请告诉我们如何排除故障并抑制可闻噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishal

    我们建议您验证设计的最大频率是否足够高、以防止开关频率在提供大量功率时进入可闻频带(<20kHz)。 如果您的开关频率在可闻噪声时低于20kHz、我们建议您修改设计以增加开关频率。  您可以使用我们网站 https://www.ti.com/product/UCC28710#design-development##design-tools-simulation 上提供的 Excel 计算器和仿真模型 

    如果您无法更改设计、我们建议您查看设计以查看导致振铃的组件。  如果是变压器、则可以通过清漆变压器来降低或消除噪声。  如果是电容器、您可以将其粘附到 PCB 上、以防止它们引起噪声。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢你的答复。 附加了除控制器之外我们使用的设计是 UCC28710、而不是 UCC28704。 使用的变压器已经清漆、我们已经尝试用金属膜电容器替换缓冲电路中的陶瓷电容器 C2、但可闻噪声没有改善。 您能不能告诉我们如何防止 开关频率进入可闻频带(<20kHz)。我们不能确定是哪个组件导致了此问题。请建议您采取任何措施来排除故障并消除噪声。(解决方法不应影响设计 要求)

    e2e.ti.com/.../1106.2273.Flyback_5F00_convertor_5F00_A0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您能否对此进行更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishal

    开关频率由变压器的电感决定。  您提供的原理图未指定设计中变压器的电感。

    数据表的公式16 (第20页)显示了如何计算变压器的电感。  在该公式中、"fmax"是指设计的最大开关频率、对于 UCC28710、最大开关频率可达100kHz。  您可以使用 UCC28710 https://www.ti.com/lit/zip/sluc590的 Excel 设计计算 器进行此计算、并验证设计其余部分的参数值。

    我们建议您将开关频率设置为尽可能高。  这将有助于减少开关频率低于20kHz 的情况、从而降低产生的可闻噪声。  此时、如果仍然存在可闻噪声、则诸如清漆变压器之类的缓解技术通常使设计不再存在可闻噪声问题。

    此致、

    Eric