This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP30157:电池充电器解决方案

Guru**** 2581145 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP30157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942258/pmp30157-battery-charger-solution

器件型号:PMP30157

你好、

我的客户正在寻找采用 Sepic 拓扑的电池充电器解决 方案、适用于锂离子电池(3s-4s)、输入6-42V、输出11-17V。 他们将 PMP30157视为参考、但他们需要独立解决方案(具有充电终止功能)、您能推荐什么吗? 谢谢你。

此致、

Daria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daria、

    已连接 PMP30734、支持汽车输入并为4S 电池充电至16.8V。
    该解决方案 通过 使用 CC/CV -在电池上达到16.8V、具有成本效益
    输出电流已降至 仅几毫安。

    如果您想关闭充电器、只 需添加看门狗、简单比较器和
    禁用控制器引脚3上的转换器。 整流器 D3会阻止电池供电
    放电一目了然、但反馈分压器 R18 + R19会略微为您的电池负载
    超过100uA。 如果这是一个问题、看门狗可以被一个窗口比较器取代、
    借助迟滞功能、您可以将电池保持在特定的输出电压范围内。

    此致、Bernd

    e2e.ti.com/.../PMP30734RevB.pdfe2e.ti.com/.../PMP30734RevB_5F00_BoM.pdfe2e.ti.com/.../PMP30734RevB_5F00_Test_5F00_Report.pdf