请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5181 你(们)好。
请提供 LM5181的以下规格参考设计:
输入:18-40V (典型值=24V)
输出:
1) 32V、0.05A;
2) 24V、0.05A;
3) 5V、0.05A。
对匝数比最感兴趣。
根据 LM5181数据表中16-32V 的表3、 匝数比应为1:2。
但是、"LM5181 PSR 反激式转换器设计工具"(https://www.ti.com/tool/LM5181DESIGN-CALC)不允许您设置此匝数比1:2 (或1:1.5;1:3;1:4)。 程序崩溃。
您能否提供"LM5181 PSR 反激式转换器设计工具"来计算匝数比1:2?
谢谢、此致、
Vyacheslav