This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2724A:SYNC 引脚的运行

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2724A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942293/lm2724a-operation-of-the-sync-pin

器件型号:LM2724A

嗨、大家好

请提供帮助:

我将 LM2724A 视为产品的可能选项。  但是、对 SYNC 引脚的运行情况的解释非常不好。  请您向您的产品营销提供更多详细信息。  例如、SYNC 和 IN 引脚的真值表本来是不错的。

 或者、我可以将其他 SOIC8芯片用于半桥驱动 器、我需要5V 输入和大于30V 的电桥。 另外,最好是“关闭两个 MOSFET”引脚。

 最后、只要封装不是太大、它也可以是全桥 MOSFET 驱动器。

谢谢

Rodney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以搜索有关该驱动程序的 TI.com。  

    对于同步,当 SYNC>50%VCC 时,它将启用低侧栅极驱动。 另一方面、只有高侧具有 IN 信号的驱动器输出。

    谢谢