This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5119:软启动电容器查询

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942263/lm5119-soft-start-capacitor-inquiries

器件型号:LM5119

你好。
我有一位客户询问如何使用 LM5119。
在数据表中、如果您查看软启动电容器的 TSS 计算公式、则会应用0.047uF 的 CSS 值。

1.我正在尝试应用0.027uF 的 CSS 值、是否有问题?


2.另外,请告知我们是否存在适用的 CSS 容量值范围(最小~最大)。


最后、当 CSS 应用于0.027uF 时、是否会产生预期的副作用?


请回答我的问题。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、27nF 的值应该是可以的。 软启动时间实际上没有硬性上限。 下限只是为了确保 OCP 不会因对输出电容器充电而触发。

    我建议在1-10ms 的范围内。