This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3414HVMREVAL:PWM 调光频率问题

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3414HV, LM3414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941516/lm3414hvmreval-issue-on-pwm-dimming-frequency

器件型号:LM3414HVMREVAL
主题中讨论的其他器件:LM3414HVLM3414

大家好、我购买了 LM3414HVREVAL 板来测试 LM3414HV 芯片、因为我想将其用于 LED 驱动器项目。 我发现 PWM 调光频率有问题、让我感到困惑、请帮我吗?

问题是:  

-在占空比为70%-80%时、PWM 频率为200Hz 至400Hz 时、LED 会大幅闪烁、这是不可接受的;

-由于 PWM 频率高于1kHz、因此 LED 工作良好、并且在调光时未发现问题。

因此、我不知道这是怎么发生的、在组件 LM2414HV 的数据表中、有:  

" 为了确保 LM3414/HV 正常运行、TI 建议将调光频率设置为不高于开关频率的1/10 ..."

这正是我所做的。 请帮我解决此问题。

我希望 PWM 频率介于200Hz 至400Hz 之间、因为大多数商用调光器都在该输出频率下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pacini1、

       您能否分享一些有关电感器电流、Vout 和输出电流的测试波形? 您的电源电压和 LED 配置如何?

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean 先生、您好!

    很遗憾、我无法与您分享这些信息。 我没有任何仪表可以测试它、我只有一个万用表。 该电路与 LM341HVMREVAL 评估板完全相同。

    没有您要求的信息、有一种解决问题的方法?  

    谢谢、  

    Claudio Pacini。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pacini、

      很抱歉、由于没有测试波形、因此需要提供更多分析。 您可能需要再次检查您的配置和 PWM 信号。

    BR

    肖恩