This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26420-Q1:输出放电

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM26420-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942075/lm26420-q1-output-discharge

器件型号:LM26420-Q1

你(们)好

       我想问一下直流/直流转换器 LM26420-Q1的放电时间。

       例如、 如果当直流/直流电源的使能信号关闭时、2.2V 输出电压将下降、

      那么、我想知道如何计算2.2V 下降至0V 所需的放电时间?   无需考虑2.2V 的负载。

      2.2V = 2V2_WIFI_BT...

    请参阅下面的原理图屏幕...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图中的 PG1、2引脚是如何连接的? 放电时间取决于电容器放电输出值和低侧 FET 电阻器。

    如果您想要具有特定放电功能的器件、我建议您使用有源放电器件。 LM26420-Q1不提供有源放电功能。

    最棒的餐厅

    Tanvee