This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221和 INA301接地的最佳实践

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221, INA301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941951/best-practices-for-ina3221-and-ina301-grounding

器件型号:INA3221
主题中讨论的其他器件: INA301

您好!  

我正在利用 INa3221和 INA301来监控两个不同的电源。  

后者与 MCU 微控制器的 ADC 结合使用。

在这两种情况下、我都有两个关于 GND 方案的问题需要回答:

#1 - 从图中可以看到、INA301被称为 MCU 的模拟 GND。 唯一的疑问是我们应该连接 哪一个 GND:稳压器的 DGND 有噪声或干净的 MCU_AGND?

#2这种情况是不同的、因为器件布设了自己的 ADC。 那么、您认为仍有必要将其接地端连接到干净的接地端、还是可以利用稳压器的 DGND?

感谢您的支持。

此致、  

G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giulio、您好!

    感谢您考虑使用德州仪器。  理想情况下、您希望 INA301和 INA3221的接地尽可能干净、因为噪声接地类似于有噪声的电源。  电源上的噪声可以转换为输出、对于具有干净接地的下游器件、噪声可能会更大。  此外、根据接地端之间的电阻大小、这可能会产生额外的偏移、从而使负载看起来大于实际值。  因此、如果您的任何控制例程的启动速度略高于正常运行条件、此偏移可能会导致该例程过早触发。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ciao Patrick、

    感谢您的宝贵支持。

    我们一定可以将所有东西移到干净的地面上。

    此致

    G.