This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2663:有关 LM2663的查询

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942195/lm2663-inquiries-about-the-lm2663

器件型号:LM2663

您好!

我的客户正在将 LM2663用作下面的电压逆变器。 他们对 C1电容器有一些疑问。

1.打开 C1时,预期会出现什么情况?

2. C1较短时的预期结果是什么?

3. C1电容的绝缘电阻(IR)降低时,预计会出现什么情况?

提前感谢。

此致、

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    无输出电压。

    在充电阶段、VIN 短接至 GND、因此 VIN 可能会下降或内部晶体管过热、但也可能没有输出电压。

    3.如果 C1损坏,请参阅1或2,如果只有电阻发生变化,则不会出现问题。 电阻越小、所提供的能量越多、电阻越大、所需能量就越少。